This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:可实现浪涌停止和反向电压保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491, TPS2660, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651554/tps2491-surge-stopping-and-reverse-voltage-protection-possibility

器件型号:TPS2491
主题中讨论的其他器件: TPS2660LM5069

大家好、团队、

 

我们的客户希望在其 TPS2491应用中添加浪涌停止和反向电压保护功能。

他参考了应用报告 SNVA683、并希望这些原理图添加他的 TPS2491应用。

这是可行的方法吗?

如果是、是否需要重新调整电路参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 TPS2660、它提供了用于浪涌和反极性保护的集成解决方案。

    请参阅 TI 设计

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kari-Sann、

     

    非常感谢您的评论。

    但是、客户希望将由 TPS2491替代的 SNVA683应用连接到24V 5A 负载开关。

    您如何看待这种应用可能性?

    客户强烈要求确认他的申请可能性。

     

    此致、

    Yoshifusa Wada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshifusa、

    是的、TPS2491应在 SNVA683应用中代替 LM5069工作。
    但是、我们尚未测试 TPS2491来代替 LM5069。

    此致、
    Kari。