This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590:TPS62590故障分析

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663285/tps62590-tps62590-failure-analysis

器件型号:TPS62590

        我们在2017年批量生产的产品中使用了 TPS62590、每年约50k。 器件在 上电时发生故障。  根据一年的统计数据、损坏率约为每百万8个部件。我们已经测试了损坏的 tps62590、一些低侧 MOS 损坏、一些高侧 MOS 损坏、一些 低侧 MOS 损坏和高侧 MOS 损坏。  甚至还有一些 EN 和 GND短裤。 TPS62590很热。 TPS62590 在测试时无负载、原理图如下。

我们已经测试了 SW 波形、现在使用有源触控笔测量引脚波形。 下一幅图片 说明:芯片输出电压的电阻值为0.5欧姆、输出电压为0.127Vfb=0.022V、非常热。

我们如何找出原因?我们将在2018年使用更多产品。该问题影响生产。希望尽快解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    很高兴为您提供支持。

    为了解决您的问题、我们需要对布局和行为进行更准确的分析。
    让我们通过电子邮件离线继续本次讨论。 您可以在此论坛上通过私人消息与我联系(单击我的个人资料名称、然后单击"连接"按钮)、我们可以讨论如何继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经给你发了私人邮件,希望你能给你回复。谢谢!