This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器建议

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662087/led-driver-recommendation

主题中讨论的其他器件:LP8557

你(们)好  

我需要一个 PWM LED 驱动器、具体规格如下。  是否 有合适的 LED 驱动器建议?

1、支持3个并行10系列 LED、总共30个 LED

2、一种方法是 3并联 LED 最大电流> 80mA (两个输出驱动单向 LED 也是可以的)。      

3、输出 OVP 电压> 40V;            

4、PWM 调光模式、PWM 频率需要支持75Hz       

5、具有使能引脚

谢谢你。

Jerry、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我是否可以询问输入电压范围是多少以及 LED 驱动器的应用是什么? 谢谢。

    此致、
    Shirley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    输入电压范围为3.6V~12V。
    LED 驱动器应用于 VR 中的 LCD 背光。
    谢谢、

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    PWM 最小占空比需要在10%以上的范围内运行。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    目前,我们使用 Richtek RT8532作为 LED 驱动程序,但有两个问题。
    有时它会触发电流保护和屏蔽。
    2.有时它会以最低频率75Hz 进行分压。

    因此、我们需要更改合适的 LED 驱动器。 TI LP8557能替代它吗?

    谢谢你。

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、


    相应的工程师已收到您的问题通知、稍后将回复您。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    是否有任何新的更新?
    谢谢你

    Jerry