This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ501210:BQ501210

Guru**** 2586315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652707/webench-tools-bq501210-bq501210

器件型号:BQ501210
主题中讨论的其他器件: BQ51020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

H i TI、

将 BQ501210用于我的项目、我的要求是使用 FPGA 控制芯片并在 Tx-Rx 之间实现双向通信。

数据表提供了用于  双向通信的 I2C 接口的信息、但并未说明其实现方式、您能否提供 I2C 接口的详细信息。

并建议如何使用 FPGA 板控制芯片以进行电力 传输。

等待您的回复、

此致、

Priya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议在新设计(NRND)中使用 bq501210、该器件的支持非常有限。 双向通信将需要一个能够支持此功能的接收器、TI 没有这种接收器。
    如果您对双向通信感兴趣、最好与同一家公司的 RX 和 TX 配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    能否提供 i2c 接口的详细信息以及如何实现这些接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 i2c 接口的详细信息?

    我是否可以对复兴线圈(bq51020)实施外部 FSK 调制器、它对于复兴和发送器之间的通信是否有用、以及其他发送器是否检测到同样的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部 FSK 将难以支持 bq51020的内部修整并与其协调。 bq501210不是用于此应用的好器件。