This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5085:不控制输出电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663033/webench-tools-lm5085-output-voltage-not-controlled

器件型号:LM5085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 设计了一款简单的降压控制器、可满足我的应用需求。

我需要三个电压输出。 5V、3V3和7V - 1.5A。 电源电压为+48Vdc 电池。

5V 和3V3工作正常。 我遇到了7V (LM5085控制器)的问题。

下面的原理图尊重通过 webench 计算的值。 我仅更改 D202。

这是实现 LM5085降压控制器的 PCB 部分:

我的 LM5085降压输出电压有一个奇怪的问题:

1)如果 Vin < 7V (或多或少)、Vout = Vin;

2)如果 7V < Vin < 24V (!!!!)、则 Vout = 7V (受控且稳定)

3) 3)如果 Vin > 24、Vout 随 Vin "线性"增大(...Vin = 32、Vout = 14、Vin = 48...Vout = 24、依此类推...)。

我尝试将 Cin 1uF 增加到10uF、使 ESR =相同的行为;

我尝试更改 D201 (ES2DA、B340A-13-F)=相同的行为;

我尝试更改分流电阻器、并且 Radj =无结果;

我尝试使用 webench 以较低的开关频率重新计算所有电路。 我用新组件重建电路...并且...结果相同!!!!

帮助!!!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您是否确认当输入电压增加时、7V 是稳定的? C213的 pat 数是多少?

    看起来 C209处于可接受的位置、但器件将受益于从其 Vin 到 GND (100nF)的旁路电容?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、使用7V 至24V (或多或少)的输入电压调节输出电压。

    当输出电压稳定(7Vdc 稳压)时、您可以看到 LM5085驱动 MOSFET 栅极。 超过24V 的 MOS 始终导通、没有电感器切换。 反馈电阻器上的电压达到2...2.5...3Vrms、但 LM5085看起来冻结了。

    如果我直接提供 Vin = 48V (标称电池电压)、LM5085不会驱动 MOSFET。

    PCB 中的 C213以红色圆圈表示。 现在、我将使用 EEEFC1E330P。

    Thx、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说 MOSFET 始终开启时、我假设 Vout 在此条件下变为 Vin? 而通过始终开启、您意味着 Vgate 在 Vin 以下浮动~7V?

    查看您的设计、您似乎确实在 FB 节点上注入了过多的纹波、因为 ESR 看起来非常大(1欧姆)。 建议并联另一个大容量 Cout 电容并移除 C212、附加 Cout 会将 ESR 降低一半。

    我没有解释为什么会发生这种情况?

    如果 VFB 高于 Vref、则 FET 应关闭、而不是打开、并应在 VFB = VREF 之前保持关闭状态。 请在电路板上查找一些明显的错误连接、并确保安装了正确的组件。

    如果您仍有问题、我们可能需要查看布局。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我已经解决了我的问题。
    我尝试了很多配置、问题不是 PCB 布局、电容器或其他奇怪的东西。 问题是 PMOS...SI2337DS 在设计过程中似乎是完美的、但实际上、当我尝试其他 PMOS 时、我的电路开始以"确定性"的方式工作。 现在、我已经使用 DPACK Infineon PMOS 更改了 SOT-23、一切工作都很有魅力。
    此致、