This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65400:PGOOD

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663580/tps65400-pgood

器件型号:TPS65400

我的应用将使用 TPS65400 4个输出中的3个。

仅当三个已启用的输出 正确加电时、是否会驱动 PGOOD?  我将 EN4输入连接到低电平、因为我不使用第4个输出。

我可能错过了它、但我 在数据表中看不到明确定义 PGOOD 输出函数的任何内容。  它看起来像四个输出的 AND 函数、但我希望如果未启用输出、它不会对 PGOOD 产生影响。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将研究这个问题、并在周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clifford

    默认情况下、PGOOD 是4个通道的及其功能、请参阅下图的位6。 (数据表第44页。)

    建议通过软件为您的应用设置 Bit5=0、这将屏蔽 PGOOD4并使 PGOOD 成为 PGOOD1/2/3的和 funcion。