This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlv61220:tlv61220

Guru**** 2592510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663437/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

你(们)好

请查找 用于开关电流限制测试的附件。

根据测试条件,强制3.3V 电压来自 Vout 引脚,并强制1.2V 电压来自输入(VBAT 引脚)引脚 ,并测量 SW 引脚中的电流,如下图所示。请阐明此过程是正确的,并阐明如何设置或检查开关电流 (如图所示)???

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要进入特殊测试模式来测试该电流。
    对于客户、您可以使用 EVM 对此进行测试:对输入应用1.2V 电源、将输出电压设置为3.5V、对 VOUT 施加负载、直到输出电压降至3.3V。 然后使用电流探头测量流经电感器的电流。
    您需要将外部导线与电感器串联、以测量电流。