This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找合适的 SMPS

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, LM3481, LM5022, PMP20745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650916/seek-for-appropriate-smps

主题中讨论的其他器件:UCC28700LM3481LM5022PMP20745

工程师好、

我们需要电源电压范围为20-265VAC 的 SMPS、其中隔离式输出为输出1:70mA 时为25Vdc、t GND1时为25mA、输出2:-5VDC、25mA 时为25mA、输出3:30mA 时为22VDC、输出4:20mA 时为-5VDC、w.r.t GND2。 您能否通过提供相同解决方案来帮助我们? 您可以选择最适合此要求的 IC、但我不限于 UCC28700。 感谢您的帮助。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jenny、

    20-265V AC 的输入电压范围非常宽、并不常见。


    您可以在此处搜索可用的 TI 参考设计和参考设计:
    www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    如果您单击“按参数搜索电源设计”选项卡,则可以根据您的要求进行搜索和优化。


    我搜索了20-265V 范围(或接近该范围)、并找到了一些可能性。

    没有一个是完全匹配的、但您可以使用这些作为起始点并调整功率、并添加更多变压器次级绕组以生成所需的额外输出电压:

    www.ti.com/.../PMP10098
    这是一款采用 LM3481的19-265V 输入隔离型反激式器件、在0.5W 功率下具有单个12V 输出。 这需要增加功率、调整所需主25V OUT 的次级匝数、并为额外的输出增加更多次级绕组。

    www.ti.com/.../PMP20745
    这是一款适用于18-400V 直流输入的隔离式反激(需要为交流输入添加桥式整流器和 EMI 滤波器)、使用 LM5022时具有15V 输出@ 9W。 这需要降低功率(您只需要~3W)、针对所需的25V 主输出调节次级匝数、并为额外的输出添加更多次级绕组。

    www.ti.com/.../PMP10200
    这是一种隔离型反激式、适用于25-520V 直流输入(需要为交流输入添加桥式整流器和 EMI 滤波器)、使用 UCC28700实现单路28V 输出@ 20W。 这需要降低功率(您只需要~3W)、可能需要调整所需主25V OUT 的次级匝数、并为额外的输出添加更多次级绕组。

    我希望这有助于您快速入门。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    感谢您展示具有各种设计的选项。
    我查看了所有三种设计、并基于效率数据和设计复杂性、我认为 PMP20745是最合适的选择。 现在、我将根据 PMP20745的要求、向您寻求电路设计方面的帮助。
    请帮我们完成同样的操作。

    我们的规格如下所示
    电源电压范围为20-265VAC
    输出1:70mA 时为25V 直流、具有 r.t GND1、
    输出2:25mA 时为-5VDC、具有 r.t GND1、
    输出3:30mA 时为22VDC、具有 r.t GND2、
    输出4:-5VDC、20mA w.r.t GND2

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    我建议将 PMP20745用于非常宽的输入电压的输入级、然后使用 TIDA-00706的设计指南、 这是一种25W 多输出反激式设计、因此需要根据您的设计进行缩放、以帮助您选择变压器规格和其他组件(此处为设计指南链接: www.ti.com/.../tidubk6a.pdf)。

    我推荐的另一个设计指南是 TIDA-00708、这是一种1W 多输出反激式设计、我认为在选择变压器匝数比时、它会更详细一些。
    TIDA-00708设计指南链接: www.ti.com/.../tidubk7b.pdf。

    此致、
    Davit