This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问备选方案。 解决方案来替代 MAX16081

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3831, TPS3808, TPS3836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662514/asking-for-alt-solution-to-replace-max16081

主题中讨论的其他器件:TPS3831TPS3808TPS3836

大家好、
我们是否有替代 MAX16081的解决方案?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以帮帮你吗?

     需要“15ms 复位超时”和“大约2.2V 复位阈值电压”功能。

    谢谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我推荐使用 TPS3831、因为它是毫微功耗的、具有相同的功能。 复位延迟固定为200ms。 对于15ms 延迟、我建议将 TPS3836用于毫微功耗或 TPS3808、后者具有多种电压选项、包括可通过外部电阻器调节阈值和可编程延迟。

    请提供有关这些选项的反馈、如果您需要任何其他支持、请告知我。

    Michael