This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:掉电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663191/lm3478-power-in-drop

器件型号:LM3478

您好!

我们正在尝试使用 lm3478将 VIN 从12V 升至20V、Vout 为27V、2A、从而解决电源压降问题。 它用作24V 电池充电器。

连接 电源时,例如 12v、 最大1A 或 2A。 Cin 上的电压会立即降至3.5V、 电源显示并保持在3.5V、2.5A、 并且不会产生输出电流、Vout 上的输出电压为26V、0A。

随附的是电路原理图、我们尝试了以下几项来解决此问题、但没有一项更改:

1、添加了另一个 Cin 大容量电容(C1) 100 μ F 并联、因此其2个 Cin 电容、但没有反应。

2.按照数据表8.2.1.2.8中的建议添加了一个串联的20oHm (R7)电阻器、并将 BYP 电容器(C2)更改为1uF。

当更改为更大的电源(12V、5A)时、工作正常。 但是、该 电路的用途是主要使用低至20W 的输入功率、并输出最小 的电流。  

请提供帮助并建议如何解决? 可能更改 R7 / C2值 、也可能更改或 其他 Cin 批量值? 或其他建议 或解决方案?

提前感谢您

Barg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,酒吧
    让我先确认您的申请。
    1 LM3478:VIN 12v 至20V、Vout 27V、高达2A、它将用作电池充电器。 LM3478的负载是电池吗?
    2当您执行测试时、您的负载是多少? 电池? 电阻器? 电子负载?
    您可以将负载更改为电阻器或 E-load 以进行尝试。
    3如果输出电压为27V、高达2A、输出功率将高达54W、您为什么说输入功率仅为20W?
    正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    感谢您的回复。

    至于您的问题、

    负载是电池。 我还使用电子负载对其进行了测试、它输出电流、但其行为与电池不同。

    该测试是在12v、2.5A 最大电源作为输入电源的情况下完成的。 因此、我希望输出大约为20W、正如我注意到的、输出电流高达2A、在27+Vout 时可以大约为0.5A、但不知怎么、它不会输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,酒吧
    对于 LM3478 SCH、它只能将输出电压调节到27V。 您无法通过 Vin 电源或 LM3478设置输出电流。
    如果您为负载连接电池(例如26V)、LM3478希望将输出电压增加到27V、它将增加占空比、电感器电流将增加。 如果您将较低的输入电源电流限制设置为2A,则电源无法提供大电流;输入电压将降低,IC 将关闭。
    另外、您可以设置 R4来控制最高充电电流。
    如有任何问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    注意、您说过限制输出电流、以便它能够在低输入功率下工作、例如低至20W?

    请建议添加或增加大容量 CIN 是否会影响升压能力、即使在低输入功率下也是如此?

    此外、如果更改 R7的值?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,酒吧
    我认为增大输入电容对降低输入功率没有帮助。
    您的电池电压范围是多少? 如果电池的最小电压低于最大输入电压20V,则无法使用此电路,此时升压无法控制,它将会损坏。
    另一个建议,为什么不选择充电器 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    电池的低电压为22V、因此该电路。

    您能否提供其他解决方案? 或其他可在低功耗输入中从12V 升压的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,酒吧
    有两种方法。
    1继续使用 LM3478、您可以将 R7增大到大约200m Ω 以将输入电流减小到2A。
    2如果您想要充电器 IC 建议、可以在充电器论坛中提出、他们将为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    您是否意味着200欧姆而不是兆欧姆?

    您注意到输入限值为2A、您能建议计算公式以获得 R7值与输入电流限值吗? 例如2.5A?

    谢谢、

    Barg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,酒吧
    LM3478有一个电流限制;您可以阅读数据表8.2.1.2.4来设置电流限制。 我们可以设置电流限制来限制输入电流。 但 LM3478只能控制电感器峰值电流、所以很难得到一个针对输入限制的精度公式。 您可以先使用200m 电阻器进行测试并进行更改。