This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711运行

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648291/ucc28711-ucc28711-operation

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

尊敬的先生:

我正在设计 DCM 反激式转换器、其中的变压器设计为100kHz 频率。

从 UCC28711数据表中、我无法了解如何维持或控制频率(100kHz)。  

我可以在 IC 中定义频率吗? 或者、我是否需要考虑 UCC28711的任何固定频率并相应 地设计我的变压器?

同样、通过计算、我的最大占空比为0.468。 占空比是否会超过我计算的最大值? 如果是,是否会有任何不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Punyashree、
    感谢您关注 TI 和 UCC28711。
    这是一个好问题。 此部件和专用 PSR 反激式系列与 UCC28C43或反激式使用的其他经典控制器不同、在这些控制器中、您可以使用电阻器或电阻器+电容器组合设置固定频率。
    请注意、UCC28711是一款变频控制器。 例如、当您降低负载电流时、频率会降低、以保持较高的总体效率。 您的设计旨在根据最大功率和最小输入电压设置最大频率。 频率由变压器电感、匝数比和峰值电流设置决定。 这可以使用 UCC2871x 系列的 Excel 设计计算器进行设置和设计、网址 为:www.ti.com/.../toolssoftware
    如果您要求的占空比高于所提供的值、此控制器将不会进入 CCM、您只会无法提供所需的功率。 因此、正确的变压器和峰值电流设置设计至关重要。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢你的答复。 这绝对是有帮助的。

    我找不到/打开您建议的 Excel 工作表、但我确实找到了 UCC28711数据表中的公式、并使用这些公式计算最大匝数比、初级电感等 工作频率为100kHz。 我希望没关系。

    当我获得这些值后、我为我的设计选择的数字可能足够接近、但并不总是准确、因为有时这似乎是不可能的。 我有一个问题-考虑到我具有初级电感、匝数比等值、有没有方法或公式可以找出最大工作频率 这将有助于我通过反向计算验证和验证我的设计。 我只想确保我的最大值 工作频率仍接近100kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢你的答复。 这绝对是有帮助的。  

    我找不到/打开您建议的 Excel 工作表、但我确实找到 了 UCC28711数据表中的公式 、并使用这些公式计算最大匝数比、初级电感等 工作频率为100kHz。 我希望没关系。  

    当我获得这些值后、我为我的设计选择的数字可能足够接近、但并不总是准确、因为有时这似乎是不可能的。 我有一个问题-考虑到我具有初级电感、匝数比等值、有没有方法或公式可以找出最大工作频率 这将有助于我通过反向计算验证和验证我的设计。 我只想确保我的最大值 工作频率仍接近100kHz。

    正在等待您的回复...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Punyashree、

    很抱歉、您在查找计算器时遇到困难、我将将其链接到: www.ti.com/.../sluc590

    为供将来参考、器件的计算器位于产品的工具/软件页面底部。

    至于您的频率问题:

    数据表第8.4.1节底部的图16显示了器件频率如何根据控制电压变化。 UCC28711的最大工作频率为100kHz、因此根据您的输出电压、您的工作频率将接近于该频率。

    这是数据表第8.4.1节:www.ti.com/.../detailed-description

    此致、

     Davit