This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652311/tps63070-tps63070

器件型号:TPS63070

 当输出电压为5V 时、输入电压超过10V 时、IC 会损坏甚至烧毁、这可能是什么问题? 我已根据数据表放置了所有组件、并重新检查了所有连接、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是预期行为。 这可能来自测量设置、焊接不良或未优化的设计(原理图和布局)

    我想先看一下原理图和布局、以提供更好的建议、请您分享一下(如果不想在公共论坛上发帖、可以使用私人信息)
    您能否检查引脚是否短路(L1、L2、Vin、Vout……?) 损坏的 IC 中?
    我还需要有关运行条件的信息来查看设计:VIN 范围、Vout 范围、Iout 配置文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过私人邮件向您发送详细信息、请查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经完成了我的设计和布局、因为 Sabrina 已经验证了我的设计、但现在已经离开了。 请尽快答复。 非常紧急...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经进行了第一次审查,并提出了一些修改建议