This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24261EVM-079:充电器不遵循 CCCV 特性

Guru**** 2576745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662880/bq24261evm-079-charger-does-not-follow-cccv-characteristics

器件型号:BQ24261EVM-079

您好!

我有一个设置、在这里我将以最大值为1500毫安 HR 的电池充电 700mA 电流(I_CHARGE)和4.2V 稳压电压(V_batreg)。 我的环路中还有一个电池电量监测计- BQ27441、用于读取电池端子电压和充电电流。 此设置与 Raspberry Pi 模块连接、在此模块中我将记录 V-I 数据(采样时间为5s)。  

预计电池将保持在 CC 模式(整个过程中 I_CHARGE = 700mA)、直到电池电压达到4.2V、然后电压将保持在4.2V、电流开始从 I_CHARGE (此处为700mA)缓慢下降到 I_TERM (此处为100mA)。

现在、我观察到、当电池电压达到小于设置 V_batreg (通常比 V_batreg 少~150mV)的值时、电流开始下降。 此外、随着电流下降、电压持续以较低的速率上升。 我已将 V_batreg 设置为4.00V、4.15V 和4.20V、I_CHARGE = 700mA、并在所有情况下观察到相同的行为。 我想知道是否有人遇到过这样的情况? 感谢您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器的 BAT 引脚上的电压是多少? BAT 引脚和电池组之间存在一些电阻、例如由于电量监测计的感应电阻、电池与电池组之间的连接等 该电阻上始终会有一些压降、这会导致 BAT 引脚上的电压高于电池组上的电压。 如果该电压是 CV 电压、则随着电池组的内部电池完成充电、充电电流开始从 ICHRG=700mV 缓慢下降到 ITERM=100mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    是的、电池端子电压和 V_bat 之间存在电势差、这完全解释了 CC 到 CV 的转换。 但是、仍然不清楚为什么即使在切换到 CV 后、电池电压也会缓慢增加。
    请注意、当电流开始下降(CV 模式)时、V_bat 几乎等于 V_batreg (几 mV OFF)、并且保持恒定、但电池电压继续上升到 V_batreg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 BAT 引脚到电池组和"电容式"电池单元之间的电阻视为具有长时间常数的 RC 电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很有道理。 谢谢你。
    那么、导线电阻是否会导致故障(不太可能)? 如何有效地解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不能减小电阻、则可以编写一个主机程序、将充电器的 VBATREG 升高到4.2V 以上、然后随着电池组电压接近4.2V、缓慢地将其降低到4.2V。 理想情况下、您还可以使用 ADC 监测电池组电压、以防止过压。 bq25896集成了类似的功能、称为 IRCOMP。

    bq25898具有不同于 BAT 的电池电压感应引脚、称为 BATSNS。 BATSNS 允许充电器在靠近电池组的远程位置调节电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25898似乎是一种完美的解决方案。
    非常感谢您的帮助!