This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:上升波形

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663402/tps7a91-rising-waveform

器件型号:TPS7A91

你(们)好

我的客户有疑问。

VOUT = 1.8V 设置。
我想 TPS7A91在达到97%后会站起来。

观察波形、它上升、但这是正常的吗?

e2e.ti.com/.../TPS7A91.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    启动时通常会出现过冲。 在启动期间、LDO 的误差放大器会受到限制、因为它会尽可能地驱动通流器件以使输出进入稳压状态。 当输出达到稳压电压时、误差放大器会一直摆动到另一个电源轨、这当然需要一些时间来导致过冲。 您可以使用软启动来最大程度地减小过冲。 有关如何使用软启动的更多详细信息、请参阅第8.1.2.2.2节。

    非常尊重、
    Ryan