This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:关于启动问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A91, TPS7A83A, TPS74701, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662555/tps7a7100-about-startup-problem

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A83ATPS74701LP5907

您好!

当输出电压在负电压条件下激活时、输出不会上升。
此器件是否支持负电压偏置?
您能就此问题向我提供建议吗?

e2e.ti.com/.../TPS7A7100.pdf

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    这是具有折返电流限制的器件的常见现象。 由于在较低电压下电流限制会降低、因此当输出端出现负电压时、电流限制太低、以至于输出无法上升。 TPS7A7100设计为不能从输出端负偏置启动。

    请考虑 TPS7A91或 TPS7A83A、它们具有专门设计的折返电流限制电路、因此它们可以从输出端的负偏置电压开始。

    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    让我再问一件事。

    ・是” TPS7A7100 设计为不能从输出负偏置启动。 列出了哪些信息?
    ・ TPS74701 和 LP5907是否 支持负电压启动?

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    与大多数早期具有折返电流限制的 LDO 一样、TPS7A7100不会直接讨论它不是从输出负偏置开始的。 作为一个正 LDO、在发布时被认为是隐含的。 如果您有兴趣继续使用具有折返电流限制的 LDO、则 TPS7A91和 TPS7A83A 具有折返电流限制、经过重新设计、允许从负偏置启动。

    TPS74701和 LP5907都具有"砖墙式"电流限制、因此不易受负偏置启动时折返电流限制问题的影响。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我应该补充的是、以下博客介绍了 LDO 中使用的两种电流限制之间的差异。

    非常尊重、

    Ryan