This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1电流限制和热关断

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662315/tps7b63-q1-tps7b63-q1-current-limit-and-thermal-shutdown

器件型号:TPS7B63-Q1

大家好、

我的客户 有两个问题。

1.您是否在最终测试或探头测试中检查以下项目?

 *电流限制

  *热关断

2.结关断温度的最小值是多少?

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    在最终测试中测试电流限制。 在最终测试中、热关断不可行;但是、我们预计所提供的典型值具有+/- 5%的容差。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉、我的另一个问题。

    关于 结热关断、如何在不经过测试的情况下保证其功能?

    例如:

    *该函数 不是 tested 目录,但其他测试项可以覆盖该目录。

    * TI 确认 FMEA 或类似方式不会发生功能故障的几率

    *选择...

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    热关断功能由设计保证。 我们还会在器件系列预发布验证期间确认功能。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。

    即使功能由设计进行了检验、但 由于  未进行测试、它也可能发生多功能。  

    您期望该功能延迟出现什么故障?  

    汽车质量就够了?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、

    我们不知道任何具有热关断生产测试覆盖范围的 LDO。 这是一种故障保护、其功能由设计保证、并通过仿真验证和 LDO 预发布的工作台测量验证。

    非常尊重、
    Ryan