This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79L:θJC μ H

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662944/lm79l-jc

器件型号:LM79L

您好!

我的客户对 LM79L05ACMX 有疑问。

LM79L05ACMX 采用数据表中的 SOIC 封装。
绝对最大额定值的句子(3)说明"至-226 (LP)封装的热阻为60°C / W θJC "。
可以读出、到-226封装的 μ θJC 为60°C/W
SOIC 封装中 θJC μ F 的温度是否也为60°C/W?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    不同封装的热指标应有所不同、因为热指标受多种封装特定因素的影响。 请让我们花几天时间了解该器件的老化热性能。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    请找到以下的完整热指标、单位为 C/W

    结果- Theta JA-High K  

    112.9

    结果-θ JC、顶部  

    58.2.

    结果- Theta JB  

    53.5

    结果- psi JT  

    11.7.

    结果- psi JB  

    52.9.

    非常尊重、

    Ryan