This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:是否提供512个脉冲配置?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648974/tlc5940-512-pulses-configuration-available

器件型号:TLC5940

大家好、  

我的客户问我 TLC5940如何控制。 根据数据表、1个 GS 数据输出周期包含4096个脉冲。 但是、客户希望在512个脉冲后仅使用512个脉冲、XLAT =高电平、然后是下一个周期。 有可能吗?  

此外、如果它们不使用 GS 数据、则表示 GSCLOOK =低电平、 但它们希望独立控制 OUT0至9。 有可能吗?  

此致、Naoki Yada

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki Yada、

    如果使用512个脉冲、则 PWM 位减少到9位。 这是否可以为客户所接受?

    如果没有 GSCLK、则不会有输出。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢、对于后面的问题、如果需要 GSCLOK、我们如何独立地将 OUT0控制到 OUT9?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki Yada、

    由于每个通道具有6位 DC 和12位灰度 PWM 控制、因此可以通过设置来独立控制每个通道
    恒定电流或 PWM 调光。

    这些函数通过写入差分寄存器值进行设置、您可以参阅数据表以了解详细信息。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!