This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫微安培至数安培 VCSEL 驱动器电路

Guru**** 2617695 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8501V, ONET1191V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652844/nano-amps-to-several-amps-vcsel-driver-circuit

主题中讨论的其他器件:ONET8501VONET1191V

您好!

我是光学科学的研究生。 我在设计 VCSEL 驱动器电路时遇到了一些问题。  

我们需要设计一个 VCSEL 驱动器电路、以通过电流驱动和调制 VCSEL。 调制要求如下:

峰值约为45安培的脉冲电流

2.脉冲序列响应率为1kHz

脉冲持续时间约为1纳秒。 占空比极小、为1ns/1ms。 上升和下降时间分别为1ns。


我们现在有一个10nA-1000nA (100级、10nA 步长)电流源。 它可以满足要求2和3。 但振幅非常低。  

那么、我想知道我是否可以使用合适的放大器 将该纳安放大到45安? 困难在于、尽管占空比非常小、但每个脉冲的上升和下降时间均为纳秒级。 放大器应足够快。 此外、我们的输入电流应可调节。 例如、10nA 对应45A、20nA 对应46A、30nA 对应47A 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sifang、

    感谢您发帖、很抱歉耽误您的回答。 我们仍在赶上最近的假日季。 我们的目标是在本周结束前(1/5)对您作出回应。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sifang、

    感谢您与 TI 联系。 我不确定我们是否有合适的放大器/驱动器。 您是否在 TI.com 上查看了我们的10G VCSEL 驱动器 ONET8501V、ONET1191V 的数据表? 要回答占空比/灵敏度问题、我需要在1月15日咨询我们的光学专家。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sifang、

    我们的所有 VCSEL 驱动器只能驱动高达数十 mA 的输出电流。 我们没有用于将此类高电流驱动到激光器的放大器/驱动器组件。 据我所知、没有任何标准 VCSEL 二极管在如此高的偏置/调制电流下工作。

    此外、我们的 VCSEL 驱动器主要设计用于高速通信应用(>4Gbps 数据速率)、因此内部电路的 LCF 通常远高于 KHz 范围。

    谢谢、
    SRI