This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:具有0.3ms 软启动的 LDO (延迟启动)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662878/tlv713p-ldo-with-0-3-ms-soft-start-delay-start

器件型号:TLV713P
主题中讨论的其他器件: TLV733P

您好!

我们收到了客户关于 LDO 的问题。

请帮帮我们。

[问题]

他们正在寻找与 TLV 713和0.3ms 软启动(延迟启动)电平相同的 LDO、但您有一个吗?

[规范]

VIN=1.4~5.5V

VOUT=3.3V

Iout=150mA

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    简单来说、您是否在寻找与 TLV713P 引脚对引脚兼容的器件或类似的性能? 您是否想到了特定的封装?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    我们正在寻找类似的性能。
    对该封装没有特别的注意。

    谢谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找类似的性能、TLV733P 具有更大的电流输出、但启动时间要高得多。 它在1V 输出时的典型值为250us、在3.3V 输出时的典型值为800uS。 这可以在您的系统中工作吗?