This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20330:隔离式电源+隔离式 RS485

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, PMP20330, ISO15, CC3200, TIDA-00486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663117/pmp20330-isolated-power-supply-isolated-rs485

器件型号:PMP20330
主题中讨论的其他器件:CC1310ISO15PMPPMP20210CC3200TIDA-00486

您好!

我的板(基于 cc1310)将用作工业机器和集中器之间的无线电桥。

它通过 RS485连接到机器、并由同一台机器的24V 直流电源供电。 我需要隔离电源和通信。

我找到了参考 设计 TIDUA49C、这非常接近我的目标、但由于交流支持、它具有非常复杂且昂贵的电源器件。

我将结合 TIDUA49C 的 RS485器件和 PMP20330的 Power 器件。

我能否将 GND_SEC1/5V 输出电压(PMP20330) 用作 GND2/VCC2  ISO15DW (TIDUA49C)的电源、同时将 GND_SEC2/3P3Vout (PMP20330)用作 GND1/VCC1  ISO15DW (TIDU49C)和我的 CC1310的电源? 或者、我需要为电路板的隔离部分提供额外的电源? Vout1和 Vout2是否相互隔离?

2.如何 将输入电压范围从18V-31V 扩展到5V-31V?

 

欢迎您提出任何关于有效解决方案的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rustem、

    Vout1和 Vout2与 eachother 有点隔离。 您需要在两个电源之间实现多大程度的隔离? ISO15提供4kV 隔离、但我不确定 PMP20330设计中变压器次级绕组之间的隔离程度。 (我已联系设计人员)。

    一种选择是改用单绕组变压器、然后将 LM156Q 的输出用于电路的非隔离侧、除非您还需要7.5V 输出。

    我还在问 PMP 设计人员如何扩展电压范围、Vout_PRI 的输出需要什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarrod、感谢您的快速回答!

    实际上、我不熟悉工业设计、所以我不知道所需隔离的确切值。 4kV 的噪声非常好。
    2、最好在非隔离侧使用 Vout_PRI、但 ISO15 VDD2的最大值为6V、7.5V 将会过大。
    3.对于隔离器件(cc1310)、我需要3.3V、0.5A 电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 PMP20330设计人员的说法、使用电流拓扑时5V 输入电压将很难、您可能需要寻找 Flybuck-升压拓扑。 但是、如果您只需要3.3V 隔离式电源、则可以选择 PMP20210。 输入电压为12V 至56V、输入电压为3.3V @0.6A。

    我想我对您需要哪些电源轨以及哪些电源轨需要隔离感到困惑。
    我可以告诉您、ISO15和 CC3200只需使用3.3V 隔离式和非隔离式3.3V 电源即可摆脱这种情况。 CC1310将在隔离式3.3V 上

    另一种选择是使用2个独立的变压器代替 PMP20330设计上的 T1、以隔离5V 和3.3V 电源轨。

    什么电源部件太贵? PMP20330具有比 TIDA-00486 (TIDUA49C)更昂贵的电源器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要为 GND1/VCC1 ISO15和 cc1310 (3.3V)提供隔离式电源。
    此外、我还需要 GND2/VCC2 ISO15的电源(3.3V 或5V)、它可以是非隔离式。

    没错、PMP20330更昂贵、但 TIDA-00486具有巨大的电容器(EEV-FK331M)、这将极大地提高电路板的高度。