This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:输出过冲。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662956/ucc256303-output-overshoot

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC28063

你(们)好

我的客户目前正在使用 UCC28063 + UCC256303进行800W 设计。

测试期间、UCC256303的输出电压过冲。

在实用设计指南5.2 (避免光耦合器深度饱和的电路)中、我们添加了一个4.7V 齐纳二极管。

这改善了问题。

您是否有设置该齐纳值的任何标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您关注 UC256303。 您希望选择齐纳击穿电压大致等于 RVCC - FB 典型电压。 例如、在 UCC25630-1EVM 上、典型的 FB 电压为~6V、因此选择了6.1V 齐纳二极管。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好
    感谢您的快速回复。
    我想知道项目2中光耦合器级的齐纳二极管设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    前提是钳制馈入光耦合器的电阻器的电压、您可以将流经光耦合器次级侧的电流钳制到某个最大值。 根据您使用的光耦合器的 CTR、您可以计算最大次级侧电流、以便光耦合器从反馈引脚上拉取的电流不超过 IFB。 然后、您可以相应地选择电阻器和齐纳击穿电压。

    此致、
    本·洛夫