This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:使用我们的 TPS1H100-Q1替换 Infineon 的 BTS4175问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663284/tps1h100-q1-using-our-tps1h100-q1-to-replace-infineon-s-bts4175-issue

器件型号:TPS1H100-Q1

  我们的 TPS1H100-Q1工作电压仅支持3.5V 至40V、 BTS4175可支持6V 至52V  、过压保护可支持62V。

2   客户使用的是24V 系统、他们需要支持60V 过压保护、并通过客户测试。

您能帮您推荐好器件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有可支持高达52V 电源电压的高侧电源开关。

    此致