This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:高电压直流/直流稳压器应用

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1, UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652574/ucc28700-q1-high-voltage-dc-dc-regulator-application

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730-Q1

您好!

我正在为汽车应用设计直流/直流转换器。 最大输入电压为420V、输出为5V。 此应用的输出电流很低。 最大输出电流预计为0.1A。

UCC28700-Q1是一款入门级的好控制器、还是有其他选项?

非常感谢。

此致、

Weijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weija、

    是的、ucc28700-Q1是该应用的理想选择、也是非常流行的器件。

    Ucc28730-Q1是另一个不错的选择、由于集成了高压启动功能、它还具有快速启动和更低待机功耗等优势。

    我假设该输出需要与输入隔离?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出不需要隔离。 但如果可以的话会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Weijian、
    对拖延表示歉意。 您可以使用这些器件进行非隔离型反激式或高电压降压。 请参阅以下参考设计示例:
    www.ti.com/.../PMP20457
    www.ti.com/.../PMP20495

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    John