This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:需要100mW 解决方案下的待机功耗

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24612, UCC28730, UCC24650, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650664/ucc28600-need-standby-power-under-100mw-solution

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件:UCC28740UCC24612UCC28730UCC24650UCC24636

您好!  

我是否可以让您支持可支持小于100mW 待机功耗的交流/直流解决方案?

谢谢您的建议。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    有什么关于此查询的新闻? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、

    对 美国和欧洲圣诞/新年假期延误表示歉意。

    如果您担心低待机功耗、有2个主要选项。

    1) 1)如果您需要光耦反馈以实现严格的输出电压调节、建议您查看 ucc28740+Ucc24612。 ucc28740内置高电压启动功能、因此具有极低的待机功耗。

    2) 2)如果您可以为您的应用支持+/-5%或更大的 Vout 调节、您还可以考虑使用初级侧调节(PSR)解决方案、例如 ucc28730+ucc24650+ucc24636。 Ucc28730是一款适用于低待机功耗的业界领先解决方案、可在某些应用中实现低于5mW 的功耗。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的大力支持。

    您是否可以按如下方式共享 TI 参考设计链接和规格、以便再次进行检查?

    交流输入:70 ~ 318 VAC

    直流输出:12V/70W

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    对拖延表示歉意。 您是否尝试在此处搜索设计?:

    我通常在那里运气很好。 如果您找不到看起来不错的东西、请告诉我。 我们在网络上有大约1500个设计、但 TI 内部有大约30、000个、因此也可以在其他地方搜索。

    此致、

    John