This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:关于 OVP

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663488/tps92640-about-ovp

器件型号:TPS92640

您好!

TPS92640用于某些项目、50V/6A、5V/20A、12V/10A 等。其中存在相同的问题。 例如、将 OVP 电压设置为54V、当输出电压大于51V 时、输出电流缓慢减小、 它将关断直到54V、开关波形变得混乱。

请给我一个建议。

下面是5V/20A 数据、输入电压为12V、OVP 设置为7.5V。

7、59V   0A

7.5V     0.962A

7.0V     11.419A

6.6V      19.931A

6V       19.977A

5V        2.048A  

下面是输出电压纹波。

、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您实际上是将输出电压强制为高电平吗? 如果是、这可能是正常操作。 如果输出电压上有任何噪声、则可以以较低的值触发 OVP。 如果您要强制负载达到更大的电压、OVP 将像这样工作。 该器件将关闭、直到电压下降到足够的水平(130mV 迟滞)、然后再次打开。 这会导致较大的输出电流纹波并降低输出电流平均值。 如果它足够高(因为您强制它)、它最终不会再次打开。

    如果 LED 灯串打开、OVP 实际上是为了保护输出电容器和分流 FET (如果使用)。 它不适用于正常运行、也不会像您看到的那样运行。 通常、对于5V 输出、您将使用10V 或更高的输出电容、因此您将 OVP 设置为10V (或更高)、以便在 LED 打开时保护这些组件。 通常情况下、您不希望使其非常接近工作电压、尤其是当由于布局或输出电容非常低(或无)而产生额外噪声时、Vout 上的尖峰可能会过早触发它。

    此致、

    克林特