This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5116:LM5116设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663062/tina-spice-lm5116-lm5116-designing

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试设计 LM5116转换器、其输入范围为15V 至100V、输出电压为14V、电流为20A。 我尝试使用 TINA 软件进行相同的仿真、但设计似乎存在一些问题。 在15V 时、输出电压仅为5V。 请指导我如何进行更改以获得所需的输出。 我已为您的 reference.e2e.ti.com/.../New-Design.tsc 添加了.tsc 文件

此致、

Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushree、您好!

    您需要在最小输入电压下计算占空比 您必须考虑 Toff min (max)规格、该规格可为您提供器件的最大占空比、您可以将其与所需占空比进行比较。 根据我的初始计算,在100kHz 开关频率下,您无法获得14V 输出和15V 输入,特别是由于 I*R 下降。 您将需要提高 Vin 最小规格。

    请参阅下面讨论上述占空比计算的白皮书。

    建议也使用快速启动工具。 建议输入器件在不达到占空比饱和的情况下可以实现的最低 Vin 最小值。 以下链接将帮助您确定给定 Vin 的最大占空比,同时考虑 I*R 下降,并考虑 LM5116的 Toff min (max),即580ns。 建议为瞬态响应留出一定的空间、否则、如果您处于稳定状态的 Dmax、则在负载阶跃增加时、占空比不会增加并调节输出。 快速入门工具将确保您选择符合您设计要求的补偿和斜率补偿值。 同样、我看到您的主要挑战是最小输入电压...

    www.ti.com/.../slyt293.pdf



    我希望这是有道理的、对您有所帮助?

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的支持。  

    现在、我已经能够清楚地了解我的设计方面。 我需要对您所引用的快速入门工具、此工具的下载来源/使用情况略作澄清。 请在这方面提供帮助。

    此外、请建议增大开关频率是否可以解决我的问题、因为根据与该器件集成的其余应用、我的输入电压(Vin (min))需要为15V。

    谢谢、此致、

    Anushree  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anushree、您好!

    请参阅以下链接。

    希望这对您有所帮助?

    此致、

    David。