This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC25630X 问题

Guru**** 2585615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648278/ucc256301-ucc25630x-question

器件型号:UCC256301

你好。

我对 UCC25630X 有疑问。
我们正在使用 UCC25630 XEVM 进行评估(发布前收到电路板)。
进入突发模式时、变压器发出一声提示音。

请告诉我如何采取措施。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256301。 我建议查看示波器上的低侧栅极、并确定您当前运行的突发段频率。 一个选项是通过调整 R14和 R15的值来调整控制器、以在较低的功率级别进入突发模式。 这将降低可闻噪声、但会降低轻负载效率。

    此外、在右上角应该有一个丝印标记、即 SV601296xx。 请问最后两位数字是什么? 您的原型 EVM 可能具有与发布的 EVM 不同的变压器。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    本-桑

    用于评估的丝印标记:SV601291E3-001。
    附上变压器的照片。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UCC25630Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    您可以申请新的 EVM 吗? UCC25630 EVM 发布版本上的变压器要安静得多。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。
    UCC 25630-1 EVM - 291已确认声音越来越小。
    还有其他问题。

    有一个关于突发时可闻噪声的应用手册。
    SLUA836–2017年8月
    《UCC25630x 实用设计指南》。
    第7页
    6.2电路软突发

    此外、我将考虑该电路并考虑降低可闻噪声。
    请告诉我如何确定该电路的常数?
    是否有计算公式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masazumi San、

    我建议添加以下电路:

    在突发模式下、该电路将提供特定的软启动/软关闭。  

    我将从 r1=k Ω、r2=k Ω、r3=150kΩ 150kΩ 50kΩ Ω 和 c1=10nF 开始。 增大 C1会减慢 PNP 开启的速率、从而减慢从 FB 引脚拉出电流的速率。 这也延长了 VCOMP 高于突发阈值的时间。

    最终、这会导致在每个突发周期中传输更多突发数据包、并导致突发周期频率降低。 这有助于避免可闻噪声区域、但具有更高的输出纹波。

    此致、


    本·洛夫