This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:反激电路的反馈部分

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662086/ucc28c42-feedback-part-of-flyback-circuit

器件型号:UCC28C42
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

是否有人可以向我详细解释所附电路的反馈部分(第二幅图片)?

此电路来自 WEBench、采用以下规格:100-240V 输入、15V@3A 输出、使用 UCC28C42控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Azhar、
    感谢您关注 TI。 我已联系应用工程师为您提供支持。 您很快就会听到他们的声音。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azhar、

    感谢您的提问、以下是 有关使用 TL431进行补偿设计的应用报告、这将是您的理想参考。 第2.3节讨论反激式拓扑的补偿网络。

    希望这将回答您的问题。

    如果您认为这对您有所帮助、请点击"回答"。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的回答。

    您能否解释一下您链接的 PDF 中的图4与我原始帖子中的屏幕截图之间的区别?

    PDF 图4中的 Rbias 与光耦合器并联与屏幕截图中的 Rled+Optocopler 并联有何区别?

    R21、C21和 D21在屏幕截图中的作用是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azhar、

    这两个网络之间有两个主要差异:

    1. webench 模型将 R21、C21和 D21作为额外元素;老实说、您现在不需要这些元素。 我建议将它们保持常闭。  
    2. 补偿网络稍有不同、C23与 C22||R22串联、后者是一种不同类型的补偿。

    TL431充当跨导放大器、建议偏置电流为1mA、Rbias 提供该偏置电流。  只要满足电流要求、两个连接之间就没有差异。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    您能描述一下这两种补偿之间的差异吗? 是否有设计文档、让他们在其中完成这些值的计算? 在典型应用部分中、UCC28C42数据表中似乎没有 C23串联电容。

    您能否告诉我您链接到的 TL431应用手册中的 Rz Dz 和 CZ 组件有多重要? 因为在 WEBench 模型中似乎有 Rz 和 Dz、但有 BJT。

    此外、5V@3A 设计的 WEBench 似乎没有 Rz Dz、而15V@3A 设计则没有 Rz Dz。 下面是这两者的屏幕截图

    您能否解释一下 Rz Dz 和 Q1在15V@3A 电压下的重要性、而在5V@3A 电压下的重要性是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azhar、

    如应用手册 Rz、CZ 和 Dz 中所述、主要用于钳制馈入光耦合器阳极的电压。 当输出电压为5V 时、无需使用此钳位单元。  

    此外、要回答您之前的问题:R21、D21  和 C21 用于确保软启动操作、齐纳二极管 会在系统关闭时放电电容器。 如果移除该二极管、则引脚3上的电压环路启动时将有有效的2.5V/15Vout 和1.25/5Vout、这将危及软启动实现、并可能导致系统过冲。

    我将向 相应的团队转发有关补偿之间差异的查询、以获得正确的方程式集。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    感谢您的回复。

    我将介绍您之前发布的 TL431应用手册、以设计反馈电路。

    应用手册中似乎有一个在 WEBench 原理图中未显示的 Rpullup 电阻器。 但光耦合器的发射极似乎连接到接地电阻 R12。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azhar、

    请查找以下设计计算、  

    本应用手册是设计反馈的理想方法、在实际应用中、不需要上拉电阻器、因为来自 PIN8的电流在内部受到限制。 就 R12而言 、它只是 FB 引脚的 RC 滤波器。

    我希望这已经回答了你的问题。

    如果您的查询已解决、请按"已回答"。

    谢谢你  

    区域