This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:恒定电流和恒定功率模型之间的差异

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649013/bq27621-g1-difference-between-constant-current-and-constant-power-model

器件型号:BQ27621-G1

大家好、

有人能否详细解释恒流和恒定功率模型之间的区别?

我的器件在不同状态下的电流变化介于1mA 和250mA 之间。 我正在使用负载选择值3 (14秒内的平均值)。 因此、在14s 期间、电流几乎是恒定的(250mA)、但如果器件进入睡眠模式、它将仅消耗大约1mA 的电流。

您认为、我是否仍然可以使用恒流模型?对于此应用、恒定功率模型是否更精确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sandro、
    该模式仅决定将使用什么电流进行 rem 电容仿真。 大多数应用都在电流变化的情况下进入该铲斗。 我建议您使用负载模式0 -恒定电流和提供平均放电电流进行负载选择。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的反馈。 您是否有使用恒定功率模式的示例? 就我理解您的答案而言、这仅适用于特殊情况、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sandro、
    开关模式稳压器可以是恒定功率负载的示例。 因此、如果电池组连接到开关模式稳压器的输入端、则应将负载模式设置为恒定功率。

    谢谢
    Onyx