This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:输出电流出现问题。

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663172/tps54560-problem-with-the-output-current

器件型号:TPS54560

您好!  

我的直流/直流转换器有问题。 问题在于:  

我的设计用于3、8V/5A 输出、但稳压器无法实现。 我已经使用实验室电源进行了测试、我打开了30V 输入的 DC/DC 转换器。 对于负载、我使用了0、9OHM。 电阻器。 当我使用30V 输入导通时、直流/直流转换器将输出电压降至2、8伏、电流限制为2、4A。 当我开始降低输入电压时、输出电压也会下降、当我达到10 - 11伏输入电压时、稳压器会稳定、并在4、1 A 时为我连接的负载提供3、8V 输出。 我已经更改了 COMP 引脚上的几个组件、但稳压器仍然像这样工作。 A 请注意、COMP 引脚上的10 - 11伏输入电压相对于接地有1伏。 当我将输入电压升高到11伏以上时、在 COMP 引脚2伏上进行测量、稳压器开始限制电流并降低输出电压。 请帮帮我。 这是正常操作 、或者我缺少一些东西。 I、m 连接 PCB 布局和原理图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiril、

    EN 引脚上的绝对最大电压为8.4V。EN 直接连接至 VIN > 8.4V 时、TPS54560可能无法正常运行。请尝试将 EN 引脚悬空。 如果您想将其上拉、则需要一个高阻抗源来将输入电流限制在100uA 以下。 请参阅数据表中的第7.3.7节。 请告诉我这是否可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    已完成工作的人。 现在工作正常。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiril、

    不用客气。 感谢您选择 TI。