This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 几分钟后、BQ2003S 停止充电两节串联的 AA 电池未充电、且 IC 指示它们未充电。

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652832/bq2003s-stops-charging-after-a-few-minutes-two-aa-batteries-in-series-are-not-charged-and-ic-indicates-they-are

您好、TIE2E 团队

我们使用 BQ2003S 为2600mAH 镍氢 AA 串联电池充电:

IC 充电几分钟、然后表示已充电、但电池未充电。

我已搜索、找不到任何类似的症状、但问题必须在配置中。

您能不能查看自动充电的配置:我们使用的是 USB 2.4A 电源适配 器、使用的电流永远不会超过750mA、并且在充电过程中、充电 IC 会维持5伏的电压。 如果我们拔下 USB 电缆、则重新插入充电周期将再次开始、但几分钟后、表示电池已充电...某些问题不正确、请帮助解决、因为5、000件产品将暂停生产直至解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 和 VBAT 引脚电压是多少? 您是否会发布图片以显示 VCC、VBAT、CHG 和 MODE 引脚测试波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天:我将引脚8跳至附近的接地端、以确保低电阻导通。 我还更换了电池、我怀疑一节或两节电池可能是一个问题、尽管它们是新电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不要理解您的波形。 CH1为2V/div。 您将探头接地在哪里? 您似乎说 Vcc 为5.16V、Vbat 为1.7V。 但是、它们都不使用 CH1探针 接地作为参考。

    MOD 引脚具有8、9kHz 的开关波形。 根据 http://www.ti.com/lit/ug/sluu049/sluu049.pdf 原理图、开关 FET Q1应向输出端供电。 请检查 Q1的栅极。

    您是否在 EVM 上进行了测试? 您要修改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍有相同的问题、充电时间短、甚至不能接近容量(2节 AA 级可充电电池串联)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 EVM 上询问 MOD 引脚是否具有开关波形、开关波形是否传递到 Q1的栅极?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的工程师原理图:

    e2e.ti.com/.../LW_2D00_OS003_2D00_I.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我有一个问题:MOD 引脚开关波形是否传递到 Q1的栅极?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示波器测量的参考点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOD 引脚波形是多少、开关 FET Q1的栅极是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看本视频、一个用于 MOD、另一个用于 Q1 GATE。

    e2e.ti.com/.../MOD-.mp4e2e.ti.com/.../Q1-Gate-.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOD 开关波形可以从波形传递到 Q1的栅极。 但是、输出不能通电。 这意味着该 Q1的栅极波形不会打开 PFET。 因此,Q1的栅极导通阈值(www.onsemi.com/.../NTF5P03T3-D.PDF )可能高于栅极驱动电压。 请稍微增大输入电压、看看是否可以获得输出电压。 如果您看到正常的输出电压、这就证明了这一想法。 然后、请尝试查找其他低 Vth FET、如果可以、请使栅极驱动电压稍高一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢王先生、您似乎已经找到了一个要点、我们将提供下限阈值 FET 并进行测试。
    回到您的 ASP 中、有一个充满希望的修复、此致、Danny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生

    我们在您的提示后对 Q5进行了更改。 但充电器没有改进。 波形与上一波相同。  我们将输入电压降至4.3V、MOD 显示为高电平、Q1完全通过。  因此、当输入电压为5.0V 时、我们认为 MOD 在 PWM 模型下工作。 我们还可以听到来自电感器的噪声。

    请告知、

    Lance、Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前没有提到 Q5。 当 MOD 开关波形传递到 Q1的栅极时、Q5不是我的问题。 作为您的测试结果、Q5变化不会增加 Q1的栅极导通电压。 BTW、Q1是 PFET。 导通意味着栅极被下拉。
    请将输入源电压从5V 增加到7V 或更高、以检查是否可以打开 Q1。 这是为了验证这一想法、以解释为什么 Q1未开启?

    "我们将输入电压降至4.3V、MOD 显示为高电平、Q1完全通过。" Q1之后是否看到4.3V?

    MOD 引脚频率在您之前的测试中为8.9k。 所以、您可以听到它的声音。 让我们使电路正常工作。 然后、检查可闻噪声。

    对于您来说、如果遇到太多问题、只需使用 EVM 设计和9V 输入源即可完成您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生、请注意、原理图中的"Q5"是您所指的 Q1。 (请参阅我之前发布的原理图。)

    因此、当我们说"Q5"时、我们指的是您所指的相同(P-FET)"Q1"。 现在这有道理吗?

    很抱歉、混淆了、

    我们将按照您的建议增加输入电压、以查看 PFET 是否会打开并向您汇报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生
    我在美国这里的 PCB 上进行了测试、将输入电压提高到7V 没有效果。 充电 IC 指示几分钟内已充电、但电池电量不足。 在我们等待中国工程师报告结果(他们使用了您建议的相同 PFET、PCB 上有2N7002)时、您能看一下原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生

    我们能够使 Q1在输入电压为7.2伏后导通。

    问题是、我们有5V USB 电源可供使用、因此我们不会在现场增加 USB 电压源。

    如果不使用直流/直流升压电压转换器电路来增加电压输入来为 IC 充电、您是否能解决这一困境?

    请告知、

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 ZD1值? 请将其短接并检查最小输入工作电压是多少? 如果仍然高于5V、则必须找到其他 IC。
    最大充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生

    您能否建议使用典型750mA 至1A USB 5V 电源的合适的德州仪器(TI)充电 IC?

    我们有两节串联的 AA 电池。

    请告知、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会长时间开发镍氢电池充电器。 到目前为止、我找不到一个器件可以满足该要求。