This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40180:TPS40180 PSEL 设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663302/tps40180-tps40180-psel-setting

器件型号:TPS40180

大家好,我正在尝试在高电流应用中使用4 x tps40180并联(如数据表第22页),但 PSEL 设置有问题。  

条件1:

主 PSEL:OPEN=8相 CLKIO

Slave1 PSEL:14.7Kohm=90度

Slave2 PSEL:47Kohm=180度

Slave3 PSEL:95.3Kohm=270度

Vin=12V、Vout=5V、Iout=60A

当输出负载介于20~30A 之间时、我发现主从2的开关节点波形存在抖动现象。 当输出电流高于30A 时、抖动 现象消失、直至达到50A。

条件2: (将从器件1 PSEL 交换为从器件2 PSEL)

主 PSEL:OPEN=8相 CLKIO

Slave1 PSEL:47Kohm=180度

Slave2 PSEL:14.7Kohm=90度

Slave3 PSEL:95.3Kohm=270度

无抖动现象、转换器在0~60A 期间保持稳定。 如果您更改其他角度、无论是从1角度、从2角度还是从3角度、系统将变得不稳定。

是否有人可以帮助解释4 x TPS40180并联的 PSEL 设置设计规则? 还是共享设计经验?

谢谢

阿斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我们首先回顾一下原理图。
    您能否将原理图发送到我的消息中的电子邮件地址?

    谢谢