This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTTREF 输出电容

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663263/tps51206-vttref-output-cap

器件型号:TPS51206

您好!

我的客户计划为 VTTREF 的输出电容器使用0.22uF (D/S 建议值)、但由于与器件采购相关的情况、该电容器无法使用。
它们希望更改为不同的容量(0.1uF 或1uF)。

容量是否有上限或下限?

(我的客户担心、如果增加过多的容量、可能会发生振荡、因为 VTTREF 端子是 TPS 51206内部方框图中的 OPAMP 输出。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有0.22uF 电容器、建议使用1uF 电容器。

    或者您可以改用2x0.1uF 电容器。

    谢谢