This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:TPS53819是否可以与 APW8828QBI 竞争?

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51225, TPS51117, TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662973/tps53819a-may-tps53819-can-competitor-with-apw8828qbi

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TPS51225TPS53819TPS53219ATPS51117

你(们)好,先生  

我使用交叉参考搜索"APW8828" 替换器件。 但 TI 网站显示 TPS51225 具有相同的引脚布局和功能。  

检查后、我认为 TPS51225远离 APW8828。 我认为 TPS53819非常接近 APW8828、我是对的吗? 或者、您是否可以推荐器件?(客户需要低成本)

APW8828具有 OCSET (电流监控器引脚)、但我们的器件似乎没有此功能、对吧?

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我认为 TPS51117或 TPS53219A 最匹配。 TPS53819也可以工作、但它具有 BMBus、您可能不需要 BMBus。 APW8828 OCSET 不是电流监控器引脚。 它是用于设置电流限制的引脚。 TPS51117和 TPS53219A 使用 TRIP 引脚具有相同的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我们是否可以知道什么是"免费送货优惠码"?

    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道你要问什么。  您能详细说明吗?