This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:未使用的端子

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663316/tl494-unused-terminal

器件型号:TL494

大家好、团队成员。

当不使用 FB (#3)时、如何端接 FB 引脚?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobayashi-San

    按如下所示连接引脚。 这会强制误差放大器的输出为0V -在这种情况下、误差放大器输出中的二极管关闭、并将 FB 引脚与 EA 输出隔离。 然后、您可以将 FB 引脚设置为所需的任何电压、以便在器件输出端获得所需的占空比。 如果需要、您可以将反馈接地-除非 VFB 大于 PWM 比较器的700mV 偏移、否则 PWM 比较器将处于非活动状态。

    此致
    Colin