This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:DCM 运行模式

Guru**** 2664785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663264/lm22670-dcm-operation

器件型号:LM22670

您好!

数据表中的"8.2.1.2.2电感器"描述了以下内容;

"要使应用保持连续导通模式(CCM)、最大纹波电流 IRIPPLE 应小于最小负载电流的两倍"。

这是否意味着 LM22670不能作为 DCM 模式工作?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种说法与此相反、即您不希望始终以 DCM 运行、因为选择的电感器值会给您带来过多纹波、并且不会让您以 CCM 运行。 数据表中的下一句阐明了这一点、指出:

    "将电感器电流纹波峰-峰值保持在标称输出电流的30%左右的一般规则是在输出电压纹波过大与组件尺寸和成本过大之间达成良好平衡的一种方法。"

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安-圣、

    感谢您的快速响应!

    我了解到这是一种一般理论、在空载条件下运行 LM22670没有问题。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更正了上述评论。

    LM22670的最小负载大约为5mA、如下所示。