This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:GPC 优化问题-错误:负低温电阻

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650342/bq34z100-g1-gpc-optimization-issue---error-negative-low-temperature-resistance

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

大家好、

使用 GPC 进行室温和低温优化时、我们面临一个问题。
出现以下错误:
错误:观察到负低温电阻、R=-16.1300087673119、这通常是由错误的化学 ID 选择引起的

化学 ID 选择似乎不是问题、因为我们的电池制造商和类型列在 ChemID 选择列表中。 (我还尝试了一些其他方法、但没有成功)。

我再次交叉检查了文件、但无法确定问题的来源。
我们仔细遵循了文件准备指南。
数据曲线看起来会校正
是否有任何原因导致此错误,或者是否有任何 TI 员工查看我的封装?
提前感谢
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否为 GPCCHEM 工具运行学习周期并向我们发送报告?

    错误的化学 ID 可能是所有错误的根源、因此最好先将其交叉。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将准备软件包并使用 GPCCHEM 验证 ID 选择。

    我正在思考一个问题:

    -由于电池组电容的原因,我们在电流测量上使用了比例因子。 所有数据收集都是使用器件 IC 进行的、数据显示真实值(即使用换算系数进行转换)。 换算系数已在 GG 文件中进行了修改,但您能否确认 GPC 是否考虑了此参数?

    谢谢  

    此致

    Benoît μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benoît、

    问得好! GPC 不考虑此参数、需要在日志文件中进行调整。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benoît、

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    很抱歉耽误你的时间。
    我使用 GPC 进行了 CHEM ID 选择。

    该工具找到的最接近的 Chim ID 与我目前使用的 ID 不同(至少是相同的锂化学物质)。

    根据我们讨论的内容、我使用比例因子更正了数据表、并更改了配置文件上的 chem ID。

    我仍面临相同的错误:
    -错误:观察到负低温电阻、R=-31.4860408625004通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    此时、我被卡住了。

    感谢您的任何帮助!