This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:频率偏差

Guru**** 2614135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663329/lmr14030-q1-frequency-deviation

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队成员。

LMR14030-Q1的频率偏差在2MHz 时为+/-8%、但在500kHz 的情况下为多少?

即使频率发生变化、也是一样的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你是对的。 如果频率发生变化(例如500kHz)、频率范围的偏差将在+/-8%以内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在室温下、500kHz 时的精度在10%以内。