This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:未使用的通道

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663243/tps65262-1-unused-channel

器件型号:TPS65262-1

我不使用 BUCK3、我需要 PGOOD 信号。 如果我想使用自动排序(MODE = HIGH)、应该如何连接以下引脚:

VIN3

BST3.

LX3

FB3.

EN3.

如果我选择不使用自动定序(MODE = LOW)、上述情况如何变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pai、
    设置如下:
    如果 BUCK3未使用、请按如下方式进行设置:
    将 FB3连接到 Comp3;
    通过10k 和1nF (串联)将 COMP3连接到 GND
    EN3悬空或连接至高电平
    SS3悬空
    PVIN3/LX3/BST3悬空
    PGOOD 将检测 BUCK1/2的运行状态。

    无论是低电平模式还是高电平模式、设置都是相同的。