This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:输入电压降至输出电压以下时的行为

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650371/lm46002-q1-behavior-if-input-voltage-drops-below-output-voltage

器件型号:LM46002-Q1

您好、社区

是否有关于 LM46002-Q1在输入电压降至所需输出电压以下时的行为的任何信息。 例如、在发动机启动期间会发生这种情况。 在这种情况下、输入将是 ca。 3.8V、输出设置为4.5V。使能引脚连接到输入电压。 输出电流约为1.5A

我的 LTSpice 仿真显示、输出电压降至零、并在 ca 后再次开始升高电压。 8毫秒 然后,该序列重复....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定为什么仿真显示 Vout 在 Vin 降至约4.0V 后将关闭。 请咨询仿真模型支持团队。

    对于该器件的行为、我相信当输入电压低于输出电压设定点时、它将继续在压降模式下运行。 压降电压(Vin-Vout)取决于负载电平、频率设置和设计中的损耗。 如果负载电流未超过额定电平、则器件不应自动切断与恢复。 如果 VCC 不低于 UVLO 电平、则 UVLO 也不应关闭 Vout。

    在 Vin 突然下降的转换过程中、可能会有一段时间、输出电压通过高侧 FET 寄生二极管反馈输入侧。 在 Vout 放电至低于(Vin+0.7V)后、二极管不应再导通。 请参阅数据表上的压降曲线以估算此类条件下的压降电压。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    感谢您的快速响应! 我在数据表中找到了一条有趣的声明。 我的解释是否正确、即如果输出电压降至低于电源正常状态的值、则会开始这种断续行为?

    如何在不降低标称输出电压的情况下防止它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当 LS 电流限制连续32个周期跳闸且 PGOOD =低电平时才会发生断续模式。 当 LS 电流限制跳闸时、直流电流将为 LS 电流限制电平+ 1/2电流纹波。 它将高于2A。 如果负载电流为1.5A、即使 PGOOD 较低、也不应触发断续行为。

    在仿真中、您是否还可以绘制电感器电流和负载电流波形图、以查看是否跳闸了 LS 限值。 另一个需要监控的是 VCC 电压。 如果 VCC 电压随 VIN 下降、则可能会使 VCC UVLO 跳闸、也可能会关闭输出电压。

    请告诉我您的调查结果。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您的回答。 电流始终低于 LS 限值。 同时、由于其他原因、我们不得不降低稳压器的输出电压、这也解决了这个问题。


    感谢您的支持!

    -Alex