主题中讨论的其他器件: BQEVSW
我们将 bq27541-G1集成到电池组中。 在客户使用之前、我们将一些电池组存储了1年以上、无需维护费用 、因此它们已完全耗尽并进入休眠 模式。 充电(重新调节)后、即使 电压为4.15V、我们对 SoC 的第一次读取也是0%、额外的读取尝试最终会使 SoC 达到100%。 充电器 没有 I2C 通信、只有 V+、GND 和热敏电阻。 我有几个问题:
1) 1) 是否有 I2C 命令强制刷新 SoC?
2)如果没有刷新命令、我们应该在初始 I2C 活动( 使电量监测计退出休眠模式)后等待多长时间、然后再有一个有效的 SoC?
3) 3)关于如何在从休眠模式退出时从电量监测计中获取有效的 SoC 信息、还有什么其他建议?