This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169的反馈电压精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662932/tps61169-feedback-voltage-accuracy-of-tps61169

器件型号:TPS61169

您好!

我们收到了客户关于 TPS61169的问题。

请帮帮我们。

[问题]

您能告诉我们占空比为0至100%时、Vref 的电压精度百分比是多少。

[规范]

VIN = 3~5.5V

LED 编号= 8~12 Ω

LED 电流= 20mA

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    除数据表中列出的精度外、我们无法分辨精度。 因此、100%调光的 Vref 容差为188mV ~220mV、如数据表所述。