This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:CHG 引脚低电平、无激励

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ51013A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663223/bq51013-chg-pin-low-with-no-excitation

器件型号:BQ51013

大家好、

我有一位客户遇到有关 BQ51013的问题、我希望为以下方面提供一些见解:

我们正在使用 bq51013 、我们在现场遇到了此器件的一些故障。  

症状是 bq51013最初的行为符合我的要求、但随后开始拉低 CHG/引脚(RHL 封装上的引脚7)、而没有激励磁场应用于拾取线圈、也没有其它电源应用于芯片。 一旦发生这种情况、我们唯一的办法就是更换芯片。 我们已经构建了早期电路板、似乎没有出现此问题。 然而、最近几个月、这种情况在最近的一批电路板上刚刚开始发生。 电路板未更改、器件上的生产日期代码与我们一直使用的生产日期代码相同。  如果不给芯片加电、也许我不应该上拉 CHG/引脚、但是该引脚是一个额定电压为20V 的开漏输出、所以我假设没有到芯片其余部分的内部钳位或寄生路径。

如果有任何建议或建议,将不胜感激。

提前感谢您的帮助和见解、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这是 bq51013还是 bq51013B?
    在电路中、如何将引脚拉高、拉高电压源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这些器件是 bq51013A。

    CHG/引脚连接到一个到3.3V 的10K 上拉电阻器、并由一个向上电阻器进行监控。

    如果没有将磁场施加到拾取线圈、并且没有对 BQ51013施加其他电压、CHG/将被拉高。 当施加一个电荷场时、CHG/引脚变为低电平、而上电会将负载(一个电池)切换到 bq51013A 的 OUT 引脚。 电池充满电后、负载将关闭。 这种安排在100多个装置上运作良好。 但是、我们最近有几个将在不应用电荷场的情况下将 CHG/线路拉低。 EN1和 EN0均接地。

    一旦发生这种情况、我们必须更换芯片以恢复操作。

    谢谢、
    肯特