This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:VFB 的变化

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652744/lmr14030-q1-the-variation-of-vfb

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下情况下、VFB 的变化量是多少?

 TJ=-20至85C

它们不需要保证。 他们会将其用作参考。 您能否提供数据?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电子邮件是什么? 我将让我们的系统与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    对于 EC 表数据、我们根本不会测试温度、而只是 在极限温度(-40C/125C)下测试。 因此 、我们在-20°C 至85°C 的温度范围内也没有 VFB 变化。

    BR、Vincent  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉回答延迟。 VFB 与结温间的关系有典型特性吗? 如果您能为我们提供、这将对他们有所帮助。

    此致、
    tateo