This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:LM4132:独立于负载的5mA 恒流源(负载电阻为650 Ω 至750 Ω)。

Guru**** 2563890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM4030, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662904/lm334-lm4132-load-independent-5ma-constant-current-source-load-resistance-650-ohm-to-750-ohm

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM4030LM4132

您好!  

我们正在寻找 与负载无关的恒流源、负载电流值将为5mA。 负载电阻将在650欧姆至850欧姆之间变化。 输入功率为5V。

此外、它应该具有较低的温度系数、因为这将在传感器应用中实现。

我在电路板上确实有尺寸限制、 因此我正在寻找更少组件的解决方案。

我对 LM334进行了相同的实验、但输出 电流随着负载电阻的变化而变化。 经测试的原理图随附于 here.e2e.ti.com/.../LM334-Based_5F00_-Current-Source-Design.pdf

我们能否在这类应用中将 LM334用作(负载无关)恒定电流?

谢谢、

此致、

Rajesh Matere。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    您可以将其用作负载无关电流源、但情况2必须为其 temp 公司提供某种外部补偿
    LM334是一款非常旧的器件、我更喜欢使用 LM4132 (与您的另一个线程一样)之类的串联基准来实现更精确的电流源或 LM4030/40/50类型的具有放大器的器件。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的宝贵反馈。

    此致、
    Rajesh M