This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:TPS65100-Q1建议布局

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100-Q1, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662974/tps65100-q1-tps65100-q1-suggestion-layout

器件型号:TPS65100-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65100

尊敬的

我们的客户设计 TPS65100-Q1需要检查布局、 并 提供任何建议供我们参考。

布局文件链接:

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../217EA01_2D00_1A0_5F00_-PWB-Right-TPS65100Q1.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

最好的酒店

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    布局文件链接对我无效。 请将布局文件发送至 display_power_evm@list.ti.com。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    原理图对我来说是可以的。
    有2个小的观察结果:
    -如果交换电阻器和电容器、这将降低 COMP 引脚的噪声灵敏度。
    -在 EMI 设计中、将高频电容器从升压二极管的阴极侧极短时间连接到 IC 的 PGND 可能会有所帮助。 电容应在几 pF 范围内、但必须是高频下的有效电容。 该电容是开关节点上寄生效应产生的高频噪声的简称。

    请说明它们是否未使用 VCOM、因为两个组件都未组装。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    根据 下面的图表 TPS65100 EVM,您建议  使用 VCOMIN 引脚 R1/C6/R4或 C3 来降低 EMI?

    如果有,请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    请原谅不准确。 在 COMP 引脚上连接了一个电阻器 R7和一个电容器 C11。 正如您在 EVM 图中看到的、电阻器连接到引脚、电容器连接到 GND。 在客户设计中、它们反之亦然、我建议像在 EVM 中一样进行连接。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我明白了! 我们将关注 EMI、感谢您的建议。

    此致、

    劳伦斯。