This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:TPS40422 TSNS1/2 BJT 选择

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652469/tps40422-tps40422-tsns1-2-bjt-select

器件型号:TPS40422

您好!

我的客户正在设计 TPS40422。 现在、他们询问如何在 TSNS1/2处选择2个 BJT? 在选择该 BJT 时需要注意什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    温度感应功能旨在与2N3904系列 BJT 配合使用、因此请在设计中使用 xx3904 BJT。 另请在 BJT 和 IC 附近放置一个本地去耦电容器(请参阅数据表)。 谢谢。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢您的支持!

    您能否分享选择 BJT 的原则? 由于空间有限、客户希望使用 SOT-723封装。 而他们无法找到采用此封装的 XXXX3904。

    Tom Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    有关温度测量、请参阅以下文档。 只要仔细考虑了布局、SOT-723封装就应该正常。



    此致、
    Weidong