This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:D+ D-未使用

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663265/lm27403-d-d--not-used

器件型号:LM27403

您好!

如果客户未使用远程二极管温度感测、您能否确认 D+和 D-均应接地?

数据表指出、它们应该短接在一起、但我想区分以下两种情况:它们悬空连接在一起、而不是连接在一起并接地。

谢谢!

Ryan B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    它们都可以接地。 不过、最佳做法是连接一个小型 SOD323 Bat 54二极管、如 IC 引脚旁边的图所示。 这将确保电流限制点不会像两个引脚接地时那样偏斜到一个方向、因为当在 D+和 D-上看到低电压时、IC 认为它是一个非常热的电感器。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。