This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:调节灌电流和拉电流相位补偿

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647439/tps40057-adjustment-of-sink-and-source-phase-compensation

器件型号:TPS40057

您好!

我正在考虑将 TPS40057用于 LCD 电路的 VCOM。
我将附上我创建的电路图和计算结果。
电路图的常量是暂时输入的。 最终常量值仍在考虑中。

我想问一下相位补偿常数。
在我的规格中、IOUT 是灌电流和拉电流。
我在 Excel 工作表的 IOUT_max 字段中输入了"1"和"-1"、但相位裕度更差为"1"。
设置"1"时、是否应选择相位补偿常数?

(规格)
输入电压:12V±1.2V
输出电压:3.6V
输出电流:±1A (典型值),+1mA (最小值)
环境温度:+85°C 至-40°C

此致、

e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_test1_5F00_20171204.xls

e2e.ti.com/.../TIBuck1chNEW20171204.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知负责的工程师、他很快就会回来。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、


    您在负载时的意思是-1。 如何灌入1A 负载? 在1A 负载灌电流期间,环路处于活动状态。

    您还使用了任何电解电容器。如果是,您可以在计算表中将数量更改为一。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我想检查灌电流时的相位裕度和拉电流时的相位裕度。
    因此、我将灌电流"-1"和拉电流设置为"1"来计算。
    是这样吗?

    随附的 Excel 表格中附有一个电路图、但输出电容器是陶瓷电容器。 四个10uF 并联排列。
    mΩ mΩ 电容在1MHz 时的 ESR 为3 μ F、但在550kHz 时为70 μ F。
    mΩ、我在计算时设置70 μ s。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、

    您能否详细说明负载的拉电流/灌电流? 什么是应用程序?
    您是否在考虑轻负载应用中的 CCM 运行?
    我建议使用1A 源进行环路计算。

    ----阿姆布雷什